This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:40G QSFP问题;无链路

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662399/ds100df410-40g-qsfp-issue-no-link

部件号:DS100DF410

DS100DF410能否用于以太网40G QSFP应用? 我们没有成功链接到40G QSFP? 有什么想法吗? 该电路使用两个DS100DF410;一个用于TX,一个用于RX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    确切的数据速率是多少?

    如何配置DF410?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    40G以太网的数据速率为每条通道10G。

    除使用“重新定时”数据模式外,“重新定时”主要是默认设置。

    使用所有四个信道时,是否有支持40G的Retimer设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    当输入信号以10.3125 Gbps的数据速率运行时,重新计时器将使用默认设置。

    您有25 MHz的输入时钟吗?

    DS100DF410默认处于定时模式。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Retimer电路使用25MHz时钟,时钟模式设置为3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    此应用程序中正在使用哪些附加寄存器更改?  如果您可以创建具有共享和通道寄存器空间的文件,最好查看所有寄存器信息。

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    寄存器初始化列表如下;没有其他调整:
    RT5至RT8是四个DS100DF410芯片,组成两个连接到40G QSFP的40G以太网端口。
    该电路将服务器上的QSFP至Radiall光学模块连接至Retimer,然后通过背板输出至40G以太网交换机。

    ;RT5写启用广播所有频道。
    ;RT5选择参考时钟模式快速锁定。
    ; RT5绕过PFD_OV
    ; RT5选择PFD Retimed Data
    ;RT5设置VOD=1.0V摆动
    ;RT5设置DEM =-3.5dB
    ;RT5设置EOM= 400mV

    ;RT6写启用广播所有频道。
    ;RT6选择参考时钟模式快速锁定。
    ; RT6绕过PFD_OV
    ; RT6选择PFD Retimed Data
    ;RT6 SET VOD=.8v挥杆
    ;RT6设置DEM =-6dB
    ;RT6设置EOM= 400mV

    ;RT7写启用广播所有频道。
    ;RT7选择参考时钟模式快速锁定。
    ; RT7绕过PFD_OV
    ; RT7选择PFD Retimed Data
    ;RT7设置VOD=1.0V摆动
    ;RT7设置DEM =-3.5dB
    ;RT7设置EOM= 400mV

    ;RT8写启用广播所有频道。
    ; RT8选择参考时钟模式快速锁定。
    ; RT8绕过PFD_OV
    ; RT8选择PFD Retimed Data
    ;RT8设置VOD=.8v挥杆
    ;RT8设置DEM =-6dB
    ;RT8设置EOM= 400mV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    请 通过读取整个地址空间来附加其中一个Retimer的寄存器转储文件。  这有助于我了解再计时器的状态。

    您不需要执行所有这些步骤:

    "SELECT reference clock mode fast lock"(选择参考时钟模式快速锁定)- 为默认值

    "Retimed Data"输出 - 为默认值

    "PFD_OV"-不需要,因为默认情况下数据输出是重新定时的。

    "EOM"-不需要

    此致,