This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041I应用程序

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662719/tusb4041i-tusb4041i-application

部件号:TUSB4041I

你(们)好

TUSB4041I是商用还是工业?  是否要确认TUSB4041I是否适合以下应用?

应用程序是悬挂3台摄像机的集线器。 开机后,摄像头将继续拍照。 相机模块完成拍照后, 相机模块将在 拍摄照片后成为USB磁盘,然后主机将读取USB磁盘中的照片。 然后关闭电源。 循环此测试。 集线器需要快速响应(USB磁盘只需4秒即可加载)。

谢谢!

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    注:摄像头不是标准USB摄像头。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jerry:

    TUSB4041I是工业级设备(工作温度范围从-40到80 C),完全符合USB 2.0 规范。

    枚举时间取决于不同的因素,例如设备的驱动程序加载时间(您的情况下为摄像头和HDD),但4S听起来很合理。

    此致,
    豪尔赫