This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:PD控制器选择

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046-DCI, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662835/tusb1046-dci-pd-controller-selection

部件号:TUSB1046-DCI
主题中讨论的其他部件: TUSB422TPS6.5982万

我有兴趣使用 TUSB1046-DCI将USB 3.0 和Display端口多路传输到USB Type C连接器。

我不打算在我的端点上使用USB-C供电。

我是否仍然需要PD控制器,或者是否可以仅使用GPIO引脚来选择操作模式(CTL1,CTL0和翻转)?

我注意到TPS 6.5982万用于参考设计。

我希望我的解决方案保持简单。

PD控制器有哪些选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Joe,

    备用模式需要电源传输,这是因为通过PD端口能够通信并发现连接的电源和数据功能,因此您可以使用配置为仅提供/接收5V的TPS6.5982万, 并在Type-C端口中启用DP备用模式。 第二种选择是使用TUSB422,这种选择需要额外的端口管理器(I2C主控制器)来检查端口的状态(通过TUSB422)并配置TUSB1046-DCI。

    此致,
    迭戈。