This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3086E:关于从Maxim's设备更换到SN65HVD3086

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662604/sn65hvd3086e-about-replacement-from-maxim-s-device-to-sn65hvd3086

部件号:SN65HVD3086E

大家好,

我希望从Maxim的设备更换到SN65HVD3086。
SN65HVD3086有两个Vcc端口。
如果其中一个未连接,您有什么顾虑?
Maxim的设备有一个Vcc端口,13针为常闭

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY,
    只使用其中一个VCC针脚为SN65HVD3086供电是可以的。 内部连接了两个VCC引脚。 请确保将去耦盖置于尽可能靠近Vcc引脚的位置。 如果您有任何其他问题,请告知我们。
    此致,