This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR150:输入连接

Guru**** 2642435 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662794/ds25br150-inputs-tie

部件号:DS25BR150

对于DS25BR150:

当两个输入都接地时会发生什么情况?

当一个与地面相连,另一个漂浮在地面上时怎么办?

如果两种输入都不使用,应该如何绑定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我不建议将两个输入都绑定到GND。  这将使设备输出状态不稳定,从而促进振荡。

    我也不建议使用其它输入浮点的GND。  内部100欧姆电阻端接将允许两个+/-输入具有大致相同的电压电平。  如果输入电压差很小或没有电压差,设备输出将不稳定。

    如果未使用输入,我建议将一个输入侧连接至GND。  通过一个2.2 K电阻将另一个输入连接到VDD。  这将为非常稳定的输出状态提供足够的电压差。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    如果两个输入都保持浮动,会发生什么情况?

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出可能不稳定。  不推荐。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否会损坏设备和下游设备?

    输出连接到FPGA,后者可能不会使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    只要FPGA可以忽略任何潜在的颤振,DS25BR150就可以这样偏置。

    此致,