This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:DP83TC811R-Q1:功耗?

Guru**** 2608855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662262/dp83tc811r-q1-dp83tc811r-q1-power-consumption

部件号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他部件:DP83TC811

您好,

如果所有所需电压均由3.3V供电,DP83TC811R的功耗是多少?

在100Base-T1操作模式下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jackson:

    由于DP83TC811处于开发阶段,因此有关此设备的性能指标将遵守NDA。 请通过E2E私人消息联系我,我们可以帮助您离线。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha,

    请提供电子邮件联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jackson:

    我已通过E2E向您发送朋友请求。

    此致,
    Aniruddha