This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:LVDS至CML转换器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100, SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662567/sn65cml100-lvds-to-cml-translator

部件号:SN65CML100
主题中讨论的其它部件: SN65LVDS100

您好:

我的申请如下:

我需要将10Mbps LVDS转换为用于 FPGA的CML,我找不到低速LVDS转换为CML/CML转换为LVDS!

我的问题是:

  1. SN65CML100是否支持10Mbps LVDS至CML转换?
  2. SN65LVDS100是否支持 10Mbps CML到LVDS转换?

提前感谢您的帮助。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen:

    是的,这些设备应该能够很好地进行CML - LVDS转换。

    此致,