This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUS9261驱动器代码

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662184/tusb9261-tus9261-drive-code

部件号:TUSB9261

我的旧主板在使用机械硬盘之前,正常工作的所有方面,但 新主板是固态硬盘,但是  TUSB9261的驱动程序代码尚未传输到SSD,TUSB9261驱动程序需要更改它吗?  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren,您好!

    我们没有适用于SSD的不同固件/驱动程序,默认固件适用于两种HDD类型。

    您使用的是什么操作系统?
    您的主板有何区别?

    您能否将您的示意图发送给我们?

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto
    感谢您的参与,现在插入固态盘,TUSB9261持续重启;我们不更改主板和原理图,原理图是在数据表的指导下设计的,TUSB9261持续重启的一般原因是什么?此外,您能否给出一些如何调试的建议,tks!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    您如何为设备供电? 是通过USB还是自供电?
    请尝试使用不同的SSD吗?

    您可以生成一些调试消息,将GPIO8/UART_RX和GPIO9/UART_TX连接到COM端口。

    此致,
    Roberto