This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC176A:RS485电压降

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC176A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662609/sn65lbc176a-rs485-voltage-drop

部件号:SN65LBC176A

您好,先生/ MDM,

Vcc规格在5V +/- 0.5 % 时较窄,如果Vcc电源电压降至4.5V至4.75V范围,会产生什么影响?

注意事项

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    SN65LBC176A需要最小Vcc 4.75V和最大5.25V,这是+/- 5 % 的容差。 我们不能保证此设备在Vcc低于4.75 的情况下工作正常。 我们有较新的设备可以处理较低的Vcc (如果这对您的应用更好)。

    尊敬的,

    卢卡斯·舒尔特