This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:1.8V B侧操作

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662775/tca9517-1-8v-b-side-operation

部件号:TCA9517

您好,

是否可以使用2.5V电源操作B侧(我们需要从2.5V到1.8V的I2C电压转换)?

谢谢

Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shay,

    您是否询问B侧电压为2.5V,一侧电压为1.8V是否正常?

    如果是这样,则A侧可以,但B侧看起来略超出建议的范围。 我们声明的建议电压是指定的,如果您在推荐电压范围内,则设备将遵循数据表规格。超出此范围意味着设备将不能再保证工作,如数据表所述。

    尽管如此,我怀疑该设备可以工作,但可能会影响传播延迟,Vol,Vil等参数。 推荐值可能是由于FET中的Vth值(用于创建器件),这意味着较低的栅极电压将导致更高的源阻抗漏电,并将影响器件的整体性能和内部的数字逻辑。

    如果可能,我会尽量保持在推荐值范围内。

    谢谢!

    -Bobby