This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:UART Mux解决方案

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3200, TS5A3154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662474/tl16c754b-uart-mux-solution

部件号:TL16C754B
主题中讨论的其他部件:TS3USB3200TS5A2.3159万TS5A3154

您好,

我们的产品组合中是否有UART Mux? 我的客户正在寻找一个1:2的mux。

TS3USB3200看起来不错,但与UART相比速度非常快。

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    我认为TS5A2.3159万最能满足您的请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,范先生,

    非常感谢你们的建议!

    由于我的客户只需要1个信道,您认为TS5A3154也能正常工作吗?
    www.ti.com/.../ts5a3154.pdf

    谢谢!

    此致,
    徐耀华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,Roy。

    TS5A3154也适用于UART,因为其带宽为100MHz。