This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:我是否可以对HD3SS3220有一些疑问?

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662233/hd3ss3220-may-i-have-some-question-regarding-hd3ss3220

部件号:HD3SS3220
主题中讨论的其他部件: TUSB322HD3SS3212

尊敬的先生:

请问您对HD3SS3220有什么疑问吗?

我的问题是“如何在 USB3  C型设计中选择HD3SS3220和TUSB546?”

换一个词:什么条件(应用)为  USB3 C型设计选择HD3SS3220?  什么条件(应用)为 USB3 C型设计选择TUSB546?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,TAlex,

    HD3SS3220是带DRP控制器的被动2:1 MUX,适用于C型(不支持电源传输)。 基本上,应用程序是集线器,USB主机,表等。
    另一方面,TUSB546是USB Type-C,带有DP ALT模式线性转接驱动器(无源开关)。 主要应用包括坞站,台式机,需要在USB3.x和DP信号之间切换的系统。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复,但我想再次确认您的回复的详细含义,如下所示:

     HD3SS3220 是带DRP控制器的被动2:1 MUX,适用于C型(不支持电源传输)。 基本上,应用程序是集线器,USB主机,表等。
    另一方面,TUSB546是USB Type-C,带有DP ALT模式线性转接驱动器(无源开关)。 主要应用包括坞站,台式机,需要在USB3.x和DP信号之间切换的系统。

    ==>(1)该(DRP控制器)是否表示“双角色端口”?

          (如果该(DRP控制器) 的意思 是“双角色端口”,则更多确认项: TUSB546不带DRP控制器?(TUSB546 不支持 双角色端口?)

        (2)是否为(无源开关),意思是"HD3SS3220 不带驱动器(因此称为"无源")

           TUSB546具有重新驱动 器(因此,请呼叫no passive switch,更改另一个单词"TUSB546是 有源 交换机,因为它具有重新驱动器?  ")

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,TAlex,

    1. DRP控制器指的是您提到的双重角色端口。

    2. HD3SS3220内置了无源MUX (HD3SS3212)+ TUSB322 (USB Type-C DRP端口,带VCONN)。 因此,此MUX不具有任何重驱动程序功能,设备不会将输入修改为输出。 否则,TUSB546是具有高达14dB均衡线性重驱动器的USB Type-C交叉点开关。

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队