This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:总线供电与自供电模式

Guru**** 2481065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662376/tusb4041i-bus-powered-vs-self-powered-mode

部件号:TUSB4041I

尊敬的团队:

我们的客户有兴趣使用TUSB4041。

开放主题是如何将设备配置为总线供电还是自供电?
如果我们正确理解了USB规范,不仅是设备是否由VBUS供电的问题,而且也是USB协商的一部分?

期待您的反馈。

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin,

    正确,根据USB规格,设备描述符必须报告设备配置(总线供电与自供电)和最大VBus功耗。
    对于TUSB4041,此数据被固定,报告设备为采用0mA bMaxPower的自供电USB集线器。

    从功能上讲,您可以将TUSB4041配置为总线供电,并且它没有问题;但是它不会通过USB兼容性测试,因为描述符始终会报告自供电配置。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorge,感谢您的回答。 这有助于我们理解该主题! 此致,Martin