This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E009:S参数是否可用?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662586/tpd2e009-is-s-parameter-available

部件号:TPD2E009

您好,

客户希望使用TPD2E009 S参数来模拟USB线路。 是否可用? 如果不可用,是否有模拟选项?

此致,

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这是较旧的零件,因此S参数模型不可用。 我们在网上提供IBIS模型。 但是,如果您正在进行480Mbps的2.0 ,则此部件可以轻松处理。

    此致,
    Cameron