This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913A PLCK 40MHz

Guru**** 2606375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661804/ds90ub913a-q1-ds90ub913a-plck-40mhz

部件号:DS90UB913A-Q1

您好,

现在 ,我们有一个项目要使用DS90UB913A和DS90UB914A,但我们发现下面有一些问题。

1.913A使用来自图像传感器的40MHz PCLK

2.发现914A PCLK是80MHz -->对吗?

此致,

Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是,UB913a的PCLK引脚在UB914a的PCLK引脚中应相同。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    请问您是否支持查看随附的913A/914A示意图?

    我们在914A上仍然有PCLK *2输出,所以可能有些问题是定义的。

    您是否会再次为我们的支票提供您的建议?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../ds90ub913_5F00_914_5F00_sch.pdf

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,
    您有什么建议供我们参考吗?
    谢谢。

    此致,
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,
    我无法从你的sch中获得更多的线索。
    请捕获UB913的PCLK引脚,UB913的输出信号,UB914的PCLK引脚信号中的PCLK。此外,请捕获真实电路板中的MODE_SEL电压。我们可以根据D/s指南逐步检查它。

    此致,
    Steven