This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH926Q-Q1:开机顺序

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH925Q-Q1, DS90UH926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662246/ds90uh926q-q1-power-up-sequence

部件号:DS90UH926Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UH925Q-Q1

大家好,

我的客户想知道DS90UH925Q-Q1的通电顺序是否与相同
DS90UH926Q-Q1,涉及VDDIO和VDD33。

在DS90UH925Q-Q1数据表中找不到有关VDDIO和VDD33的开机顺序说明。
但是,请告诉我。


此致
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    925使用类似的通电顺序。 VDDIO和VDD33可以单独加电(VDDIO在VDD33之前出现),或者两个电源可以同时增加,但VDD33不能在VDDIO之前出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中野山

    您也可以参阅DS90UB926-Q1的最新数据表

    谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Palaniappan-san,Kenichro-san,

    感谢您的支持。
    谢谢!!

    此致
    Fumio Nakano