This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:可用于设备端应用?

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661347/tusb211-can-be-used-for-device-side-application

部件号:TUSB211
主题中讨论的其他部件: TUSB212

大家好,

我的客户想知道TUSB211是否可用于设备端应用。

我认为TUSB211可用于设备端应用。

请参见下图。 我认为TUSB211可用作放置(C)和(D)。
这是否正确? 请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fumio:

    TUSB211和TUSB212可以在设备端正常使用,因此C和D的位置是正确的。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    感谢您的及时回复。
    您的回复非常有帮助。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano