This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:支持USB 3.0

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662381/tps2549-q1-support-usb-3-0

部件号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS2549TPS2.581万

大家好,

我的客户正在考虑通过以下方式试用此设备。

您能否满足此条件?

①提供数据通信:USB 3.0 和USB 2.0 Iout MAX = 3.0 A

②提供数据通信:USB 2.0 IoutMAX = 3.0 A

如果没有,是否有满足上述要求的推荐设备?

此致,
Koji Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您对TI部件的关注。
    如果您只需要2.0 和3A电流,那么TPS2549和TPS25.49万是最佳选择。
    如果您同时需要2.0 44和3.0 ,则可以使用TPS2.581万 TPS2549。
    我们现在正在开发新零件,请给我发送电子邮件,让我们通过电子邮件进行详细讨论。
    yongqiang-sun@ti.com