This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SN65LVPE502A:SN65LVPE502A与Intel Coffee Lake PCH连接

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE502A, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661923/rtos-sn65lvpe502a-sn65lvpe502a-connected-with-intel-coffee-lake-pch

部件号:SN65LVPE502A
主题中讨论的其他部件: TUSB522P

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生

我的客户收到了Coffee Lake PCH连接到英特尔宣布的任何3.0 提升驱动器芯片存在问题。

目前状态不能正常进入S3/S4 状态。 您是否知道有关它的任何评论。

此外,我们是否拥有TI新产品的3.0 重返定时器解决方案?

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    请附上英特尔的声明,同时请注意,不建议将SN65LVPE502A用于新设计,请鼓励使用TUSB522P。

    此致,
    迭戈。