This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB9261:闪存实用程序

Guru**** 2604945 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662136/linux-tusb9261-flash-utility

部件号:TUSB9261

工具/软件:Linux

您好,  

TUSB9261似乎有固件闪存实用程序,但列出的FTP站点都不能正常工作,我猜它们会超时。  从哪里可以获得此实用程序。   

我还想问一下,站点上的当前固件是否需要像开发板上的一样跨越p/n。  我们将它们连接到p-p和n-n。  我应该使用什么固件。

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian:

    是的,您可以交换p/n线路,在可下载TI.com的固件包中,您将找到交换/无交换固件。

    我已将Linux烧录工具发送到您的电子邮件。

    此致,
    Roberto