This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319EVM:最新信息/原理图/正确使用?

Guru**** 2836750 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB319EVM, TUSB320EVM, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662515/tusb319evm-up-to-date-information-schematics-correct-use

部件号:TUSB319EVM
主题中讨论的其他部件: TUSB320EVMTUSB422

我们正在尝试解决一种情况,即我们将电话作为主机,但需要同时为其充电。  我做了一些挖掘,我相信TUSB319可以实现这一目的?  对吗?

如果是这样,我们购买了TUSB319EVM以测试此问题,但是,所存在的信息很少,似乎不正确且不完整。 我在您的站点上找不到参考原理图。  快速入门指南提到了LED D2,D3,D4,但图片(以及我的办公桌上的板)上有LED D4,D5,D6?  那是什么?   另外,作为建议,使用箭头指示开关的位置。  你的坏照片对我不利(请参见slu259.pdf的图3了解我的意思)。

除了这本快速用户指南之外,是否还有其他说明所有测试点的用途和操作的内容?

如果TUSB319确实不是手头工作的芯片,那么您是否会建议使用什么?  我们最初试用了TUSB320EVM,但也没有成功。

谢谢。

-Kip Mussatt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kip:

    TUSB319不符合您的要求。 由于您的应用程序需要支持供电的设备,因此,请查看带PD的TUSB422 USB Type-C端口控制器。 使用此设备应用是可行的,即使您不需要高剖面电流,您也可以将电流剖面设置为5V,5A (PD支持 高达 20V,5A), 要执行PD电源角色交换,将要连接的设备必须符合Type-C电源传输标准。
    另一方面,我们将在TUSB319EVM文档中提交更改以进行说明。 感谢您的抓住机会。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队