This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:交流耦合电容器的推荐值变化

Guru**** 2670055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662343/tusb1044-changing-from-recommended-value-of-ac-coupling-capacitor

部件号:TUSB1044

大家好,

我的一位客户希望在TX线上使用440nF作为交流电压盖,以减少BOM。  一般来说,高速传输,我认为使用较大的电容值没有问题。 但在3.1 ECNS中对该值有限制。

在3.1 应用中,我们不能对交流耦合的交流耦合使用更大的电容值盖,为什么?

请告诉我该值是否在Link up序列中使用,或者更改是否会带来问题。

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Onawa-san:

      根据规格,交流耦合电容必须介于75和265nF之间,只有一个ECN允许RX差动对的可选电容(330nF)。 如果客户想要合规,则必须将设计保持在这一利润范围内。

    此致,

    迭戈。