This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:magjack中的内核数量?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662390/dp83867ir-number-of-cores-in-magjack

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件:DM388DM385

您好,

我正在设计一款使用达芬奇DM385处理器,DP8.3867万IRPAPT PHY芯片和带集成磁性的RJ45插孔的处理器。 DM388的摄像机入门套件使用12芯磁插孔进行以太网连接。 8核magjack也能工作吗?

谢谢!

GGabe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabe和TI,

    为支持Gabe的问题,TI是否还可以发布最新的变压器性能要求(例如,插入损耗@特定频率)?

    我希望以表格形式查看最新要求,该表格类似于HX5008NL的Pulse数据表中发布的特性/规格。 这是TI SGMII EVM板上使用的变压器。

    我第二次请求Gabe提供有关变压器拓扑/内核数量的任何信息。

    productfinder.pulseeng.com/.../HX5008NL.pdf

    谢谢!

    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabe,

    是的,只要一个8核MAG-JACK的额定容量用于千兆位以太网通信,它就可以与DP8.3867万IR配合使用。 请参阅本应用手册 中列出的磁性要求:www.ti.com/.../snla079d.pdf ,并验证所选的MAG-JACK是否符合要求。

    此致,
    Aniruddha