This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:寻找竞争对手的12Gbps转驱

Guru**** 2480765 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662478/sn65dp141-looking-for-a-competitive-12gbps-redriver

部件号:SN65DP141

大家好,

我正在尝试与Pericom PI3EQX1.2902万B竞争,我需要12GHz带宽来实现10Gbps的转接驱动器。

我看 了SN65DP141,所以想知道光网络应用程序是否是一个有效的选择。

提前非常感谢

kr)

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vicenzo

    是的,它应该起作用。 我们还有LVCP1414。

    此致
    弗朗西斯科