This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661914/hd3ss3220-hd3ss3220

部件号:HD3SS3220

您好,

我获得了HD3SS3220 DFP参考原理图,如下所示,但我有一个问题,即RX1P/RX1N为什么连接到C型SSTXP1/ SSTXN1。

如果需要将原理图RX1P修改为SSRXP1,RX1N修改为SSRXN1?

请帮助您再次确认。

谢谢。

https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/p/575814/2113674</s>57.5814万 211.3674万

此致,

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    是的,您的假设是正确的。 您可以交换差分对。 此外,此设备内置了无源MUX,因此没有问题。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队