This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:TLK1501

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661907/tlk1501-tlk1501

部件号:TLK1501

您好!

TLK1501的数据表中称,内置8b/10b编码器可自动生成序列K 28.5 ,5.6 (K 28.5 ,16.2)。 根据光纤通道标准,此序列应为K 28.5 DDD 21.4 (K 28.5 21.5)。 因此,存在以下问题:
1.是否可以更改K符号后面的字节D?
2.是否可以绕过内置编码器并输入20位字(已通过编码)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aleksander:

    1.此设备只能生成K 28.5 ,5.6 或K 28.5 ,16.2。
    2. TLK1501具有内置的旁路选项。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队