This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于10G序列(SFP+)/QSGMII的勘测驱动程序

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS100BR111, DS110DF410, DS110DF111, DS125DF410, DS125DF111, SN65LVCP114, DS280MB810, DS125MB203, DS100BR210, DS64BR111, DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662179/survey-re-driver-for-10g-serdes-sfp-qsgmii

线程中讨论的其他部件:DS100MB203, DS100BR111, DS110DF410, DS110DF111, DS125DF410, DS125DF111, SN65LVCP114, DS280MB810, DS125MB203, DS100BR210, DS64BR111, DS100BR410

您好,先生:

作为标题

我们是万兆 系列(SFP+)应用程序的调查驱动程序,TI是否可以共享解决方案?  DS100MB203怎么样?

顺便说一下,我们还需要ReDrivers 支持 QSGMII。

请帮帮我。  

P.S SFP+和QSGMII不需要相同的部件号。

谢谢!!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于SFP+应用,我们提供多种产品。

    最常用的设备是DS110DF111,DS125DF111,DS100BR111,DS125DF410和DS110DF410。

    有几种可用于SFP/QSFP 的mux:DS125MB203,DS280MB810和SN65LVCP114。

    对于QSGMII

    DS64BR111,DS100BR210 或DS100BR410。  

    对于所有这些建议,最佳设备取决于多个因素。   如信道 衰减和信道集成级别。

    此致,

    李