This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:用于检验信号质量的实用工具

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661861/ds90ub954-q1-utility-tools-to-verify-signal-quality

部件号:DS90UB954-Q1

您好,E2E社区,

我们的客户使用SD90UB953/954,

如果我们启用BIST模式,如何验证通过条件?

这是通过引脚输出信号,如果我们怀疑信号质量是故障,我们如何进一步确认?

TI是否有测试实用程序来获取有关此问题的更多测试信息?

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,
    下面列出了一些基本测试和功能:
    1.请检查UB954的锁止状态,捕获锁针中的信号
    2.对于BIST测试,您可以使用通过引脚来检测是否报告了位错误
    3.您还可以检查寄存器中的CRC错误和奇偶校验状态
    4.请检查测试电缆,连接器,主板布局,电源设计,时钟设计

    此致,
    Steven