This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:如何配置主机并与主机通信?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661837/ds90ub925q-q1-how-to-configure-and-communicate-with-host

部件号:DS90UB925Q-Q1

您好,

我们的客户正在使用DS90UB925Q-Q1。 他想知道:

1.如何通过I2C配置DS90UB925Q-Q1? 是否有示例代码?

2. DS90UB925Q-Q1是否通过DIN[23:0]与主机通信?

3.请您帮助检查示意图的附件吗?

谢谢。

Kevin Xiong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,
    您可以使用ub921替换ub925,因为它们是P2P。
    对于您的问题:
    1.您可以使用本地i2c主控通过SCL/sda与ub925链接,并根据D/s应用程序请求设置正确的idx;
    2.请注意:a.移除dout +/-测试点;avp3225应满足高速DFF信号的SI请求。b.移除电源引脚中的测试点;具有良好的电源噪声性能(足够的电容器进行过滤)。

    此致,
    Steven