This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A-Q1:具有交流输入的USB电源充电器专利

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2513A-Q1, TPS2513A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661939/tps2513a-q1-patent-of-usb-power-charger-with-ac-input

部件号:TPS2513A-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS2513A

尊敬的TI支持团队:

我正在使用 TPS2513A开发带交流电的USB充电器 ,以检测不同移动电话和您的电源充电器IC的充电过程,

但我们注意到,以下专利是由Fundamental Innovation Systems international LLC (以前归BlackBerry/RIM所有)收集的。

823.2766万 -多功能充电器系统和方法
783.4586万 -多功能充电器系统和方法
789.3655万 -用于移动设备的充电和电源
723.9111万 -移动设备的通用串行总线适配器
862.455万 -多功能充电器系统和方法
693.6936万 -多功能充电器系统和方法

Fundamental最近在德克萨斯E.D.对三星电子,LGE,华为和中兴提出侵权投诉, 在德国曼海姆对三星和华为提出投诉。

我已插入一个专利文件US745.3233万 B2供您参考

e2e.ti.com/.../US745.3233万-B2.PDF

我们 想知道,TPS2513A-Q1和您的电源转换IC (交流至直流)是否 违反了他们的专利,

我们还发现专利范围非常广,应侧重于识别子系统IC,如TPS2513A-Q1, 它是否存在违规,

请您确认吗?
提前感谢您的参与。

非常感谢,

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    我们在TPS2513A中使用了自己的设计IP。这些专利没有违反。