This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万C:DP8.3848万C用于光纤传输

Guru**** 2933300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662023/dp83848c-dp83848c-for-fiber-optic-transmission

部件号:DP8.3848万C
主题中讨论的其他部件: DP8.3822万IF

您好,

我正在使用DP8.3848万C以太网PHY控制器进行铜缆以太网通信,没有任何问题。 我准备在我的PCB中安装Avago AFBR-5803Z以太网光纤型号。 但很遗憾,我的通信无法与光纤模块配合使用。 我已将电路图附在此处。

1.我们是否需要更改电路图中的任何内容才能同时使用光纤和铜缆网络(一次一个)?

2.是否可以使用DP8.3848万C进行光纤通信?

3.如果没有,您是否有TI的PHY与DP8.3848万C引脚兼容?

乌达伊

e2e.ti.com/.../DP8.3848万C-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Udhay,

    DP8.3848万C不支持光纤通信,因为它是不同的IEEE标准。 我建议使用DP8.3822万IF,这是我们更新的10/100M,具有光纤支持。 它与DP8.3848万C的引脚对引脚不兼容。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Aniruddha先生:
    感谢您的建议。 我将使用DP8.3822万IF。

    乌达伊