This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:PCA9518

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661759/pca9518-pca9518

部件号:PCA9518

在我的客户 设计中,他 连接到另一个OEM主板,如下所述。

来自OEM主板的I2C使用主板上的PCA9518器件进行了扩展。

此连接是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    不能,不能连接多个与此类似的串联PCA9518设备。 有意将输出低电平设置为高于此设备的输入低电平(以支持双向通信而不需要方向控制信号),这意味着共享同一端口的另一个设备可能无法识别来自一个设备的低信号输出。

    可以使用EXPx引脚将其中两个缓冲器连接在一起,以允许更高的端口数。 数据表中的图3提供了一个实施示例。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max

    OEM主板不能更换,您建议我做什么? 我需要在设计上使用USB集线器。

    随附的是有关该问题的OEM和,

    基于您认为在 PAC9518之间使用PCA9512是否可以解决问题的问题?e2e.ti.com/.../CTN-2015.0526万-001.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨Eli,

    "基于以下问题:您认为在PAC9518之间使用PCA9512可以解决问题吗?"
    -该器件不是TI器件,因此我不熟悉它。 根据PCA9512数据表的第一页,我会说不,因为它与我们的缓冲设备遇到的问题相同。 缓冲偏置面不能相互连接。 我也不认为您引用的应用说明说明了设备实际连接到的内容(例如,您正在执行的其他PCA9518)。

    我认为在没有争用问题的情况下,这种方法的唯一方法是将EXPx引脚从您的设计连接到OEM主板(焊接一些跳线电缆)。 如应用程序注释所示,在两者之间添加缓冲区只能在通信的一个方向上工作,并且容易在另一个方向出现争用问题。

    谢谢!
    -Bobby