This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:是否存在专用USB广告牌设备IC? 如果是,是否有任何评估板与之关联?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661827/tps65983b-is-there-a-dedicated-usb-billboard-device-ic-present-if-so-is-there-any-evaluation-board-associated-with-it

部件号:TPS6.5983万B
主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件

您好!

我正在设计一个USB加密狗,需要   一个USB广告牌设备来检测其他模式下的任何故障。 TI是否制造任何USB广告牌设备? 我知道

TPS6.5983万B USB C-PDIC型,但由于设计限制,我不会使用它。

那么我是否可以使用USB广告牌设备IC? 它是否附带EVAL板以将固件刷新到其中?

任何有关他们的建议都将会非常有帮助!

提前感谢!!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasuki,您好!

    欢迎使用E2E! TPS6.5983万B仅用于英特尔开发的Thunderbolt 3参考设计。 如果您不是在构建Thunderbolt系统,则不建议使用TPS6.5983万B。 我建议使用TPS6.5981万。

    此外 ,我们还提供了大量USB-C/PD资源,请访问http://www.ti.com/product/TPS6.5981万/technicaldocuments。  技术 参考手册,GUI 自定义 工具等) 您将能够 使用标准项目模板或通过自定义其中一个标准项目模板将固件闪存至我们的EVM板。 我希望这能帮助你:-)

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。