This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:棕色事件期间输出引脚的状态

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662133/tca9539-q1-state-of-the-output-pins-during-a-brown-out-event

部件号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他部件:TCA9539

您好,

TCA9539设备在输出引脚上没有自己的上拉,对吗? 如果此设备的电源出现掉电事件,输出引脚的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Anu,

    "TCA9539设备在输出引脚上没有自己的上拉拔,对吗?"
    -是的,您是对的,此器件没有上拉电阻器,而是FET。

    "如果此设备的电源出现掉电事件,输出引脚的状态是什么?"
    您能更具体地说明您的意思吗? 通过快速搜索,我发现一个断电事件是电源电压下降时,但没有指定原始电压的多少和应该是多少。

    如果您将电阻从Vcc拉至复位引脚,则可能会意外导致电源循环,具体取决于压降的程度和时间长度。

    谢谢!
    -Bobby