This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:OVERCURX_N输入上的ABS最大限值

Guru**** 2606235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662079/tusb7340-abs-max-limits-on-overcurx_n-inputs

部件号:TUSB7340

客户错误地通过3.3K上拉将OVERCURX_N输入连接到5V。  这违反了VDD33 + 0.5V的ABS最大限制。  客户在现场拥有多个系统 ,希望了解在这些情况下损坏设备的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ronnie:

    我们不会将设备的性能描述为超出绝对最大工作范围的情况。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ronnie:
    我已要求我们的设计团队对此进行调查。 收到回复后,我会尽快通知您。
    此致,
    Brian