This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:DSR,DRT Flor控制

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661998/max3232e-dsr-drt-flor-control

部件号:MAX3232E

你(们)好

是否可以使用MAX3.2322万E实施RS-232流量控制?

有DSR引脚和DTR引脚。

或者,如果您有的话,您是否可以向我们展示可以使用DSR/DTR进行RS232C通信的参考资料?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 可以使用MAX3232E来实现DSR/DTR功能。您可以参考此设计(www.ti.com/.../tidua07a.pdf)了解RS232调制解调器设计。 如果您有任何疑问,请告知我们。

    此致,