This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:使用AM4376为DP83TC811R提供50MHz时钟? 或者反之亦然?

Guru**** 2479985 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661610/dp83tc811r-q1-using-the-am4376-to-provide-50mhz-clock-to-dp83tc811r-or-vice-versa

部件号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他部件:AM4376DP83TC811

您好,

我正在与一位工程师合作,他们将使用AM4376和DP83TC811R以及RMII接口。  

我想使用这两种设备中的任何一种在两种设备之间提供50MHz时钟。 这是否可行?  

如果是,我是否需要为此设置特定寄存器?

TI是否为此类应用提供测试?

TI是否有关于此类应用的任何宣传材料(参考设计,布局指南/示例?)

谢谢!

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Louie,

    DP83TC811可以使用此应用程序。 由于此设备尚未正式发布,我们必须离线共享详细信息。 请给我发一封电子邮件,我可以联系合适的联系人,帮助您解决此问题。

    此致,
    Aniruddha Khadye
    以太网应用工程师