This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:表12。 LED_0配置

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661136/dp83822if-table-12-led_0-configuration

部件号:DP8.3822万IF

大家好

您是否介意询问DP8.3822万IF?

我们很抱歉一直困扰着您。
我们想了解表12。 P47数据表上的LED_0配置正确。

“On for Good Link -> ”是否表示 条件为 “Good link”?(地址0x01的 B2链路状态为 1=有效链路已建立(对于10 Mbps或100 Mbps操作),对吗?)
对于“无链路”,关闭->这是否意味 着条件是 链路丢失?(地址0x01的 B2链路状态为 0=链路未建立,对吗?)

LED_LINK是否会 根据IEEE 802.3 规范中指定的链路丢失计时器进行断言?


此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,您的理解是正确的。 “On for Good Link”(为良好链路打开)意味着当10M或100M链路成功建立时,LED将被确认(发光)。 链路状态也将显示在寄存器0x01位[2]中。 DP8.3822万不遵守IEEE 802.3 的链路连接和链路丢失规范。

    此致,
    Aniruddha