This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:DS110DF410是否支持3.125Gbps数据速率?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661739/ds110df410-does-ds110df410-support-3-125gbps-datarate

部件号:DS110DF410
主题中讨论的其他部件: DS125DF410

您好,

在客户的应用中,DS110DF410需要与2.5G光学模块通信,光学模块的数据速率为3.125Gbps。

在测试中,通信失败,

因此,客户想要检查DS110DF410是否支持3.125Gbps数据速率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    DS110DF410的VCO只能支持从Gbps- 8.5 11.3 到2,4和8的除法比的数据速率。 从3.125 Gbps数据速率来看,DS110DF410 VCO将无法锁定到此速率。

    更合适的选择是DS125DF410。 此设备的VCO支持从9 12.5 Gbps到2,4和8的除法比的数据速率。 使用DS125DF410,您可以将VCO设置为锁定12.5 Gbps,并将除法比设置为4,以达到3.125 Gbps锁定。 有关更多信息,请参阅DS125DF410数据表中"基于标准的模式寄存器设置"的表2,了解常见支持的标准。

    谢谢!

    Michael