This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于SN65DP159的寄存器设置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662013/sn65dp159-about-register-setting-for-sn65dp159

部件号:SN65DP159

尊敬的支持团队:

客户希望获得 SN65DP159以下两种工作模式所需的所有注册表设置:

1.作为HDMI重新计时器

2,压差再定时器

请您帮忙提供吗? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    SN65DP159设计为DP++至HDMI再计时器/再驱动器。 它不能用作HDMI重新计时器。

    有一个应用手册描述了将SN65DP159用作DP转DP再定时器的要求。 请注意,此模式需要FPGA或类似设备来主动检查和设置注册器: www.ti.com/.../slla358.pdf

    此致,
    JMMN