This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:当我们不使用EXPSCL和EXPSDA时如何连接它?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661794/pca9518-how-to-connect-expscl-and-expsda-when-we-don-t-use-it

部件号:PCA9518

大家好,团队

如果我们想用PCA9518替换PCA9516。

如果我们不在 PCA9518上使用EXPSCL和EXPSDA,我们是否可以浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Ray,

    EXPSCL和EXPSDA应连接到上拉电阻器。 如果噪声与这些引脚耦合,则让这些引脚浮动可能会导致主I2C线路上出现故障/闩锁。

    谢谢!

    -Bobby