This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30:从IO端口到电源引脚的电流

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2EUSB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661282/tpd2eusb30-current-from-io-port-to-supply-pins

部件号:TPD2EUSB30

您好,
我想知道数据表中IO端口到电源引脚的电流的含义ID=8mA。
对于数据表TPD2EUSB30,文档编号为SLVSAC2F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masahiko -

    感谢您提请我们注意,我相信这是我们的数据表中的打字错误。 请忽略ID = 8 mA规格,并查看该行中显示的流经二极管的漏电流为.01至1.uA,直流电压为2.5V。 我将与我们的内部团队合作更新文档。

    谢谢!

    Alec