This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:此设备可以在RJ45驱动程序中使用吗?

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661799/ds90lv011a-can-this-device-use-in-rj45-driver

部件号:DS90LV011A

大家好

 我的客户希望使用DS90LV011A从FPGA LVDS信号驱动RJ45,应用是一个板FPGA到另一个板FPGA通信(非常类似于PHY),数据速率约为100MHz。  

 如果DS90LV011A不正常,我们是否有其他解决方案? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy:

    DS90LV011A将接收LVDS信号输入并将LVCMOS信号驱动至RJ45。  接收FPGA使用哪种类型的输入?  一般来说,与RJ45连接器相关的信号是差分信号。

    此致,