This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP23:共模电压

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661819/sn65lvcp23-common-mode-voltage

部件号:SN65LVCP23

我们正在使用SN65LVCP23。 差动电压为1.8V,即共模电压之上和之下的900mV。 我们的共模电压为1.3V。此输入是否可以直接馈入SN65LVCP23。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    是的,SN65LVCP23可以处理0至4V共模电压的输入电压。  您描述的输入信号在这些限制范围内。

    此致,