This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:关于绝对最大额定值的实际值数据

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661909/tps65982-about-actual-value-data-of-absolute-maximum-ratings

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件: TPD8S300

您好,

 

关于TPS6.5982万上的C_CC1/2引脚和RPD_G1/2引脚,我的客户正在问一个问题。

(问题)

您是否具有C_CC1/2引脚和RPD_G1/2引脚上的绝对最大额定值(6V)的实际值数据?

这些针脚可承受的电压是多少? (实际值)

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao:

    根据器件数据表,我们只将这些引脚的电压评定为6V。 如果您需要在这些引脚上提供额外的电压保护,请考虑使用TPD8S300。

    谢谢!
    Eric