This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Processor-SDK-AMIC110:How can I get a USB and serial driver?(如何获取USB和串行驱动程序?)

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661790/processor-sdk-amic110-how-can-i-get-a-usb-and-serial-driver

部件号:processor-SDK-AMIC110
主题中讨论的其他部件:AMIC110

好的

每一位专家

东京的这座山。

我需要一个USB和串行驱动程序用于amic110 SoC。

如何获取?

我需要您尽快的帮助。

非常感谢。

此致。

Tomiyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomiyama,

    现在,处理器-SDK-RTOS-AM335X支持所有AMIC110器件变体。 这是用于AM335x和AMIC110设备的RTOS处理器SDK。 提供完整的驾驶员可用性。

    www.ti.com/.../processor-sdk-amic110

    此致,
    Pavel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel
    非常感谢。
    我将尝试阅读该页。

    此致

    Tomiyama