This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:未使用的输出

Guru**** 2952460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661792/tca9548a-unused-outputs

部件号:TCA9548A

您是否发现任何问题,使未使用的输出断开连接?  

如果我们选择浮动输出(无上拉),总线是否会挂起?

请注意,输入(SCL和SDA)将具有3.3V的上拉电压。  VCC也为3.3V。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,您好!

    我假设您引用的断开输出是未使用的通道。 让任何信道保持浮动不会锁定总线。 我唯一可能会看到的是,如果启用通道,噪音可能会连接到浮动引脚上。 信道可能 会向主总线注入一些噪音。 如果不是在嘈杂的环境中工作,我认为这不会有什么意义。

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bobby:

    好的,谢谢。 只是想确保TCA9548中的PASS FET不需要将未使用的通道上拉。

    此致,
    John