This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:TPS6.5983万B问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661340/tps65983b-tps65983b-issue

部件号:TPS6.5983万B
主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件

尊敬的先生:

        我们尝试验证TPS6.5983万 PCB上的TPS6.5983万B是否为“Application Customization 3_07”,并遵循TPS6.5983万B规范设置代码。 布告栏功能正常,但我们只是在PC中找到TPS6.5983万器件,如下图所示,TI是否具有TPS6.5983万B的新版本GUI? 或者您是否有任何建议?

祝您一切顺利

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    欢迎使用E2E! TPS6.5983万/B仅用于英特尔开发的Thunderbolt参考设计。 如果您不是在构建Thunderbolt系统,则不建议使用TPS6.5983万/B。 我建议使用TPS6.5981万。

    此外,在TPS6.5983万B的产品页面上,还提供了访问安全站点的链接。 该站点具有最新版本的GUI。 但同样,如果您不是在构建Thunderbolt系统,则应将TPS6.5983万/B替换为另一个PD控制器,如TPS6.5981万。 我希望这对您有所帮助,如果这能解答您的问题,请选择 "这解决了我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aramis:

                感谢您的回复。

    祝您一切顺利

    Jason