This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:CSI_CTL &CSI_CTL2寄存器

Guru**** 2605555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661372/ds90ub964-q1-csi_ctl-csi_ctl2-registers

部件号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] CSI_CTL和CSI_CTL2寄存器

您好,

您能否详细说明"CSI Continuous clock mode"和"CSI Skew-Calibration"?
数据表中没有对这些内容进行过多描述。

如果您能帮助我理解这些内容,我们将不胜感激。

此致,





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    基本上,CSI连续时钟模式意味着时钟通道始终保持在高速模式,而在非连续时钟模式下,CSI时钟在数据传输之间进入低功耗(LP-11)状态。

    歪斜校准是指CSI发送器发送的校正CSI通道的模式。 不同的系统可能要求或希望此模式的发送频率不同,等等,并且包括寄存器控件以满足这些系统需求。

    您可能会发现MIPI CSI-2规范是有关这些函数的详细信息的有用参考。

    此致,
    佐伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,


    您的反馈非常有用!
    我将尝试从MIPI获取最新规格,因为它不是公开打开的。

    谢谢!