This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4x5x API

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661178/tcan4550-q1-tcan4x5x-api

部件号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他部件:TCAN4550

您好,Expert,

您能告诉我在哪里找到SLLU270中提到的TCAN4x5x API吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好QJ:
    由于TCAN4550仍在开发中,因此该代码仍在开发中,并且需要经常修订。 您是否介意我通过电子邮件直接与您联系以支持您的需求?
    谢谢,此致,
    Jonathan Nerger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请给我发电子邮件。 谢谢乔纳森